主题中讨论的其他器件: BQ25895M、 BQ25606
您好!
BQ25890的默认电池充电电压为4.2V。
问题1: 如何为4.35V 电池充电? 只需将 REG06中的 VREG (充电电压限制)更改为4.35V? 够了吗?
问题2: 但是、由于 VREG 必须使用 I2C 写入、并且在我的系统中、CPU 在充电时可能会断电。 在这种情况下、充电电压将是默认的4.2V。 电池无法充满电。 如果4.35V 电池的充电电压为4.2V 而非4.35V、这会损坏电池吗? 还是会缩短电池寿命?
:3 μ A 在没有软件编程的情况下、是否有任何方法来生成4.35V 充电电压? 或者、TI 是否有任何其他默认充电电压为4.35V 的电源管理芯片?
谢谢你。