This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:关于 UCD3138编程 MM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818530/ucd3138pfcevm-026-about-ucd3138-progranmm

器件型号:UCD3138PFCEVM-026

工程师好:

   UCD3138PFCEVM-026  编程器

   我从 TI 网站下载代码(PWR0226_PFC) 、并  通过 CSC 进行调试、 但我需要有关某些项目的帮助。   即使我更改了 CCS 版本,问题也无法解决。  查看问题:     

警告#10366-D:自动库构建:使用库"E:\win
  10\ccs9.1.0\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_5.2.5\lib\rtsv4_T_be_tiarm9.lib"
  因此必须进行构建。  这可能需要几分钟的时间。
'E:/win'   这不是内部或外部命令、也不是可运行的程序或批处理文件。


>>错误:mklib:rtsv4_T_be_tiarm9.lib 编译期间发生 gmake 错误
警告#10207-D:自动 RTS 选择: 将索引库"libc.a"解析为
  "rtsv4_T_be_tiarm9.lib"、但未找到"rtsv4_T_be_tiarm9.lib"

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;"PWR026_PFC_UCD3138064.OUT"
  未构建
 
>>编译失败
Makefile:175:目标'PWR026_PFC_UCD3138064.OUT'的配方失败
gmaking[1]:***[PWR026_PFC_UCD3138064.OUT]错误1.
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
Makefile:167:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****
  可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来、无论程序使库无法使用空格处理目录名称、都是如此。  我建议您在 win_10目录中重新安装 CCS、而不是"win 10"目录。

    我以前从未见过这个特定的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LAN 割草机

    感谢您的建议和支持。问题已解决。

    此致、

    hmliu