This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:TPS92640 UDIM 肖特基二极管

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818713/tps92640-tps92640-udim-schottky-diode

器件型号:TPS92640

尊敬的 TI 团队:
  与 UDIM 相连的肖特基二极管有什么功能?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    主要功能是在 PWM 为高电平时允许 UVLO 工作、它是一个多功能引脚。  如果没有二极管、PWM 连接将不允许 UVLO 从三个 UDIM 电阻器运行、因为 PWM 将接管(如果使用)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin:

      感谢您的回复!

      我的客户 PWM 输入是 5V 电平、2KHz、  

    1、如果 PWM 信号连接到肖特基极的负极(正极连接到 UDIM)、PWM 信号如何输入 UDIM 引脚?

    2、 为何选择肖特基二极管、如何选择肖特基二极管规格?

    谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 如果施加5V PWM、则将公共或返回连接到电路公共或接地。  正向 PWM 连接到 PWM (二极管的阴极)。  当 PWM 为低电平时、二极管导通将 UDIM 拉至1.276以下减去 UDIM 关断 TPS92640的迟滞。  当 PWM 为高电平时、UDIM 被 UDIM 电阻器拉高(二极管很可能会反向偏置且不导通)。

    2) 2) 该二极管对于2KHz PWM 不是那么重要。  它们可以使用 BAT56、BAS40、甚至1N4148 (不是肖特基二极管)或其他类似器件。   它只需能够将 UDIM 拉至 UVLO 阈值以下、包括迟滞。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:
      谢谢!  

    此致!

    Eric