This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:每个灯串上具有不同颜色的 LED。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819336/tps61196-different-color-leds-on-each-string

器件型号:TPS61196

我想驱动不同颜色的 LED 灯串。  例如:灯串1有10个红色 LED、而灯串2有10个绿色 LED。  我是否需要匹配每个字符串的总 VF、使其等于另一个字符串?  如果是、它们需要多近?  绿色和红色 LED 的额定电流均为20mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       不、不要担心电压差、因为 IFBx 之间的不同电压将在 IFBx 引脚上升高(内部电流阱)。 但是、您需要为"使用 FBP 引脚实现 LED 短路保护"支付更多费用、您可以参阅数据表第7.4.1.3节了解详情。 您需要确保10 RLED 和10GLED 之间的最大电压不会超过"VLED_SHORT "设置。 由于红色 LED 通常具有较低的正向电压、您可以插入一些电阻器或二极管来增加该灯串上的电压。 但您需要执行测试以进行验证。

    此致

    肖恩