This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:在 VIN=VOUT 的情况下

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819043/tps61178-in-case-of-vin-vout

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: BQ24170

你(们)好

我对 TPS61178有一些疑问

我将使用12V 适配器/2S 锂离子电池、并且需要12V 系统电压。 我选择充电器是 BQ24170、升压 IC 是 TPS61178。

如果仅使用电池、输入电压为6~8.4V、我认为 TPS61178的输出为12V、效果良好。

但是、当插入12V 适配器时、BQ24170充电器 IC 中的电源路径的系统电压约为12V。

在 TPS61178中、这种情况是 Vin=Vout。

在本例中、Vout 为12V 或更低? 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    该器件仍可正常工作、但输出电压纹波可能较大。 因为该器件未专门设计为在非常接近 VOUT 的 VIN 下运行。

    您可以应用 EVM 来评估其在此条件下的行为。 然后、您可以决定该行为是否可以接受。

    其他解决方案是在这种情况下关断 IC、并使用肖特基二极管绕过器件。