主题中讨论的其他器件:TPA3255、
尊敬的 TI 团队
与帮助我完成 TPA3255项目的人无关、但可能感兴趣。 我成功了! 现在很开心。 (去耦+正确的复位芯片、使用不存在模糊问题的 PCB 、完成了工作)
直流/直流转换器。 TPS43060 正是我当前面临的挑战所在。
我将一个电路组合在一起、与 数据表中10-38v IN/40V/3a 输出的"应用"建议中几乎相同。
当我打开它时、我发现看起来像"最小"脉冲宽度/占空比、我无法使用反馈电位计对其进行调整。
我尝试产生50V (甚至@ 1安培)、但如图所示(我的漏极波形)、漏极电压脉冲、但不会、或者仅勉强超过直流电源电压。
因此、我无法针对反馈电压达到1.22V、而是大约为0.3V 至.4。 在这种情况下、我通常希望占空比曲轴输出到 将产生的任何电平
足够的输出电压来实现正确的反馈。 但是... *什么都不做*。。 它就像您看到的那样。 (22V 输入电压)
是否有任何可能影响这一点的内部工作?
请不要注意此处所示的特定 MOSFET、我知道问题、我只是想让 CCT 正常工作、然后我将使用低 CGS FET 进行优化。
欢迎任何观点。
此致
Julian de Ross