This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138 PSFB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816109/ccs-ucd3138-ucd3138-psfb

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在 UCD3138 PSFB 的低输出电流中,如何将相移角度限制为95%。 如果不限制、则为100%。μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果占空比为0、则相移角为100%。 因此、将滤波器限制为0或非常小的数字、您可以实现95%的小占空比。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果您有不同的内容、请打开一个新的主题。