This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:TPS74901最大输出电容/最小 ESR

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816102/tps74901-tps74901-maximum-output-capacitance-minimun-esr

器件型号:TPS74901

大家好、

我的客户正在使用 TPS74901、并在使用609uF 输出电容器时看到瞬态期间的一些输出电压振铃、但未在309uF 输出电容器处看到振铃。

我使用 Tina 参考设计 slim255.TSC 进行了仿真、发现振铃实际上是由于 ESR 降至特定值(<10mohms)。

我们建议使用的最小输出电容器 ESR 是多少?

输出电容/ESR 与相位裕度之间的关系是否有公式/计算结果?

此致、SK loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    TPS749经过设计、测试和特性化、可与陶瓷输出电容器配合使用。  通常、陶瓷稳定稳压器不会规定最小 ESR、因为 LDO 和电容器之间的走线电阻足以满足任何要求。

    由于电容器因应用而异、因此不能提供用于电容器选择的公式或计算。  我们强烈建议对应用进行原型设计并按照以下应用报告中的说明执行负载瞬态测试、以便了解应用中所需电容器的稳定性:

    http://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    将图像添加到 E2E 帖子时、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    由于我们可以在 TINA 参考设计中对其进行仿真、是否可以从模型中了解如何计算相位/增益与输出电容和 ESR?

    为了完成设计以进行鉴定、我的客户需要支持数据来计算最大输出电容值和最小 ESR、以保持足够的相位/增益裕度。

    此致、

    SK Loo

    在 TINA 参考设计下方使用不同输出电容和瞬态响应过冲 ESR 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    TINA 是一款 SPICE 仿真器、可在器件级别提供传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析等功能。 但是、对于 LDO 的相位/增益裕度仿真、它需要断开 LDO 内部的控制环路、而 TINA 无法更改器件内部的内容。  

    对于您的客户、他们的应用是否需要600uF 的输出电容器? 如果是这种情况、我建议改用 TPS744、我们有测试数据显示 TPS744正在使用更高的电容值。 这会有帮助吗?

    Regads、
    Jason Song