This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SR 不能在轻负载条件下正常工作。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819228/ucc24612-sr-doesn-t-work-in-light-load-condition-as-expect

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好!

我将在有源钳位反激式转换器中使用 UCC24612。 尽管它仍然可以保持19V 的输出电压、这是我所期望的。 但在轻负载条件下会出现错误的开关情况、当我从 轻负载升至重负载时、开关状态会稳定。

主要问题可能是什么? 我已经将 VD 和 VS 的路径尽可能短地放置到电路上。 我的次级 MOSFET 的 RDS (on)在数据表中约为13m Ω。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timmy

    如果您尚未使用 UCC28780 Excel 工具 http://www.ti.com/lit/zip/sluc664查看您的设计、我建议您查看。  我们最近更新了该工具。

    UCC24612比例栅极驱动的工作方式是尝试将 SR FET 上的电压调节至50mV。  您的电流探头没有以安培为单位的单位、因此我们无法确定这是否是导致问题的原因。  如果是、您可以通过使用具有更高 RDSON 的 SR FET 或将突发模式阈值调整为更高的功率级别(这将导致电流幅度更大)来解决该问题。

    如果不是由于50mV 下的比例栅极驱动感应导致的、则可能导致它的其他问题是感应 VD 和 VS 引脚上的噪声。  我们建议使用以下方法来降低此噪声

    • 增加 SR FET 上的缓冲器
    • 验证 VS 引脚和 SR FET 源之间的电气连接是否尽可能短。  UCC24612数据表的第10节(第31页)有一个建议的布局

    此致、

    Eric