This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:为什么 BQ24070在未连接到负载时变热?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816352/bq24070-why-does-bq24070-get-hot-when-not-connected-to-a-load

器件型号:BQ24070

BCP 团队、您好!

我代表我的客户发布此问题。  

"我们有一个电池组(2个18650电池并联)、电压为3.7V、7000mAH 连接到 BQ24070RHL。

到目前为止、我们已经生产了大约150个电池组、其中3个电池组出现了此问题。

我们的电池组和 BQ24070专为进出器件而设计。

对于所有3种故障、问题在于 BQ24070在输出端没有负载(即未连接到我们的器件)的情况下变热。

我们测量了其中一个坏电池组上的电流、它从电池汲取了1A 的电流。

我们可以通过从 PCA 上拔下18650电池组并重新插入电池组来“重置”坏状态。

在这3种情况中、我们都没有尝试为电池充电。"  

更多信息:

- TMR 引脚有一个连接到 GND 的82.5K 电阻器。

-在没有插入输入适配器的情况下发生此问题;我们不处于充电模式。

非常感谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您能否在可能的情况下发布他们的原理图。 他们是否还检查 OUT 引脚是否短路? 发生这种情况时、输出电压是多少? 它们是否还能检查所有其他引脚是否短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经没有回来、所以我将关闭这个线程。 回复重新打开它。