This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45:在哪里可以下载 bqevsw 的版本以与控制器 bq20z45配合使用

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818736/bq20z45-where-can-i-download-the-version-of-bqevsw-to-work-with-the-controller-bq20z45

器件型号:bq20z45

在哪里可以下载 bqevsw 的版本  以与控制 器 bq20z45 v5.11配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    就在这里、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 如果您使用的是7.02版芯片、它适合吗? 如果没有、请分享此类芯片版本的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 7.02版本在这里、  

    我们将需要将它们作为数据总线提供、以便进行编程和调试! 因此、如果它们已连接、则必须以可移除连接的方式进行连接。 老实说、虽然我认为不需要将它们绑定在一起、但只要一个引脚只连接到低电平、另一个引脚就可以连接到按钮、并且如果我们要使用它、仍然允许切换总线低电平状态、 或者,如果我们进行软件轮询,那么哪个引脚甚至无关紧要。