This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24165:放电时电池电压低时的行为

Guru**** 2558830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819158/bq24165-behaviour-with-low-battery-voltage-when-discharging

器件型号:BQ24165

您好吗、请说明 BQ24165在电池电压过低时不充电时的行为。 当 Vbat 降至 Vbatuvlo 以下时、它是否会将 SYS 与 BAT (即关闭 Q4)隔离? 如果是这种情况、有何精度和迟滞? 数据表给出了 Vbatuvlo 的2.5V 电压图、但我看不出如何使用该电压、方框图中没有 Vbat 和 Vbatuvlo 的比较器。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当充电被禁用(BATFET 被关闭)时、SYS 被调节至4.33V 典型值、与 BAT 电压无关。  

    当充电被启用并且 V (BAT)<VMINSYS=3.7V typical, SYS is regulated to 3.7V typical. 时  迟滞很小。

    当充电被启用并且 V (BAT)>MINSYS、SYS=VBAT+ICHRG*RDSonBATFET 时。

    当 V (BAT)< 3.0V 时、充电电流被减少至50mA。

    当 V (BAT)<=2.5V 时、补充 模式被禁用。

    第14页的数据表图20显示了启用充电时的操作。

    此致、

    Jeff