This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470:建议使用任何合适的替换器件

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819069/lp3470-suggest-any-suitable-replacement

器件型号:LP3470
主题中讨论的其他器件:TPS3840

 由于 LP3470IM5-3.08/NOPB 器件目前为 NRND。

请建议对相同的器件进行任何合适的替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    请参阅我们的新型器件 TPS3840、以满足您的需求。 目前发布了一个2.9V 和3.0V 型号、在此过程中还提供了更多选项。

    谢谢、

    Abhinav。