This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:SRN 感测点

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817090/bq24170-srn-sense-point

器件型号:BQ24170

大家好、

对于单节电池设计、有一个问题需要澄清。

如果 SRN 引脚15电压低于将重新充电的阈值电压? 但该引脚与电池电压相同、电池应该发生故障? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    SRN 是充电电流感应电阻器的负感应线路和电池电压的感应点。  如果在 SRN 上感测到的电池电压低于电池稳压电压(VBATREG)、则 会根据电池引脚的状态减去再充电电压(VRCH)进行内部设置、然后充电器打开、为电池充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    明白了、我知道充电过程。 但我的问题如下:

    如果我通过设置电芯引脚来设置2节电芯(电芯悬空)、因此 SRN 调节电压通常为8.4V、在减去再充电阈值电压140mV~260mV 后、开始再充电。

    但我测量 TP70A 的点为8.37v、并使用与数据表不同的阈值开始充电、电压差仅为30mV、这种情况是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉、有任何想法或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    测量是在充电器启动之前还是之后立即进行?  如果之后、由于电路板和接触电阻、电压可能会被推高。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    紧接着、您是说我测得的引脚15 (SRN)电压(8.37v)被电路板走线和接触阻抗压升了吗? 为什么? 我不明白...

    那么、IC 内部的阈值电压是否正确? 不能像这样测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    充电开始后,SRN 上感测到的电压将为 ICHG*(Rtrace+Rconnector+Zbattery)+Vbatterycell。  在没有充电电流流动的情况下、它仅是电池。

    此致、

    Jeff