This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:电流共享

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819274/tps54618-q1-current-sharing

器件型号:TPS54618-Q1

我正在将 TPS54618-Q1设计到应用中。 我想知道两个 TPS54618-Q1是否能够实现负载共享。 如果是、如何进行负载共享? 以下内容是否可行?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    遗憾 的是、TPS45618-Q1不是专为电流共享而设计的、因此您当然不能将两个输出连接在一起。  2010年、我编写了一份关于类似器件 TPS54620并行运行的应用手册。  您可以在此处找到它:

    这是一种不精确的设计、电流共享精度取决于功率级跨导的匹配程度。  我认为容差约为30%。  如果您在生产环境中需要紧密匹配、我真的不能说我会推荐这种方法。  如果您要构建几个并且可以与 TPS54618-Q1匹配、那么它应该起作用。  如果您对此有任何疑问、可以直接与我联系。