This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:电感器选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818239/lm2596-inductor-selection

器件型号:LM2596

尊敬的所有人:

我们的客户希望了解 LM2532数据表的内容。

您能回答以下问题吗?

客户电源的规格如下。

器件:LM2596-12

输入电压:DC20至32V

输出电压:12V

输出电流:最大0.8A

32V 最大输入电压和0.8A 最大电流的条件可写为如下所示(数据表第19页"电感器选择"图29)。

顺便说一下、当我使用 WEBENCH 进行研究时、电感器的值变为270μH μ H 的结果、如下所示。

与数据表值存在差异、但哪一个是正确的?

 此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我建议遵循数据表指南。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim

    我将遵循数据表指南。

    我还有一个问题。

    如数据表中的图29所示、在客户的规格条件下、可以选择20V 的 L27范围和32V 的 L27或 L28范围。  

    如果这是您的规格、您能告诉我哪一个可供选择吗?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    如果选择在电感器之间的线路上、则可以选择任一电感器。 对于这两个值、性能将略有不同、但假设原理图/布局的其余部分足够、器件仍将工作。

    我建议使用较低值的电感器。 这将节省系统成本和/或尺寸。 如果需要、您可以在测试后移至较高的值。

    Sam