请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 尊敬的 Sirs:
我们使用 BQ40z60为4芯锂聚合物电池充电。 我们计划使用24V 电源作为输入电压、最大充电电流为1A、以便在2-3小时内为2.4Ah 锂聚合物电池充电。
如 bq40z60数据表中所述、"对于20V 至28V 输入、首选40V 或更高额定 MOSFET "。 我们将一些 MOSFET 用作 BUK98150或 DMT5015、但它们会变得太热、充电电流仅为0.25A。 您能否建议我们使用任何 MOSFET 来获得1A 的充电电流、同时避免 MOSFET 中出现高温?
非常感谢。
此致、
Carlos