This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:推荐用于4S 电池1A 充电的 MOSFET BQ40z60

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818989/bq40z60-recommended-mosfets-for-4s-battery-1a-charging-bq40z60

器件型号:BQ40Z60

尊敬的 Sirs:

我们使用 BQ40z60为4芯锂聚合物电池充电。 我们计划使用24V 电源作为输入电压、最大充电电流为1A、以便在2-3小时内为2.4Ah 锂聚合物电池充电。

如 bq40z60数据表中所述、"对于20V 至28V 输入、首选40V 或更高额定 MOSFET "。 我们将一些 MOSFET 用作 BUK98150或 DMT5015、但它们会变得太热、充电电流仅为0.25A。 您能否建议我们使用任何 MOSFET 来获得1A 的充电电流、同时避免 MOSFET 中出现高温?

非常感谢。

此致、

      Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我们没有任何直接建议使用更高电压的解决方案、但最好的方法是使用 FOM 方法为顶部或底部解决方案选择该解决方案。 这将是 Rdson 和 Qg 较低的结果、即栅极电容器。 另一种解决方案是使用一个 to 封装、这样您就可以连接散热器。