This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:如何在并联充电器时设计总功率?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816532/bq24725a-how-to-design-the-total-power-when-the-chargers-are-connected-in-parallel

器件型号:BQ24725A

您好 TI

我想在并联应用中使用两个或更多充电器、但我希望使用一个总功率共享。   

我能否串联电流感应电阻器以实现此功能?   有什么需要注意的吗?  

请参阅下面的方框图、RAC1和 RAC2系列共享相同的总功率。

如果上述方法可行、应如何连接 ACDRV 和 CMSRC 引脚?

我可以让它浮动还是连接在一起?

非常感谢

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您需要为每个电池提供什么充电电流、系统负载将消耗多少电流? 此外、您的适配器的电压和电流额定值是多少?

    只要电流不是太高、并且适配器可以提供足够的功率、就可以使用单个充电器并联为两个电池组充电。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angelo

    充电电流:每包5A (60W)  

    系统负载:100W

    适配器:180W/19V

    在我们的应用中、它无法使用一个充电器为两个电池组充电。   我需要一个具有充电优先级的功能。

    我能否将2个系列 RAC 用于2个不同的充电器以实现1个总功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我看到您的实施存在一些潜在问题、但我想先更好地了解您的应用。 以下是几个问题:

    1) 1)您能解释一下"充电优先级"是什么意思吗?

    2) 2)您能否展示您计划如何将电池连接到系统? 两个电池将为相同的系统负载供电、对吧? 如何连接 BATFET?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo