This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:建议使用反馈电阻器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819054/tps51116-feedback-resistor-recommendation

器件型号:TPS51116

我想通过 TPS51116为处理器(MPC8548、NXP)提供1.8V DDR2电源。

根据数据表、在这种情况下、只需将 VDDQSET 引脚连接到 V5IN 引脚即可轻松提供1.8V 电压。

但是、根据处理器的参考手册和原理图、电压通过两个100K 反馈电阻器提供。

这是正确的方法吗?

如果这是正确的方法、查找反馈电阻器的确切值的计算方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngho、  

    对于 DDR2应用、将 VDDQSET 引脚连接到 V5IN 引脚。  

    谢谢