This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:系统电压

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819036/bq24170-system-voltage

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: TPS61178

你(们)好

我对 bq24170有一些疑问。

我将使用12V 适配器/2S 锂离子电池、并且需要12V 系统电压。

如果仅使用电池、系统电压为6~8.4V、因此我选择 TPS61178升压转换器。

但是、当插入12V 适配器时、系统电压大约为12V。

TPS61178是升压转换<vout. 器、因此必须

如果为了连接 ACFET 和 RBFET 的体二极管而使系统电压出现小压降、我认为 TPS61178升压转换器可能起作用。

我想知道、当插入12V 适配器时、系统电压是相同的12V? 或更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    如果 ACFET 和 RBFET 导通、V (SYS)= VIN-IIN*(RdsonFET + RAC)=略小于12V。

    此致、

    Jeff