This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:请帮助检查应对哪些寄存器进行编程以支持自动充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818119/bq25703a-please-help-to-check-what-registers-should-be-programmed-to-support-auto-charging

器件型号:BQ25703A

大家好、

客户设计了 BQ25703A、他们需要通过 CEC 电源测试、但客户现在未通过此测试。

请建议应对哪些寄存器进行编程、以使 BQ25703A 保持活动状态、即使没有主机来控制 BQ25703A、因为客户希望关闭主机以节省更多电量。 (主机可以首先处于活动状态。)

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    主机 必须控制充电器才能启用充电和禁用充电。 您提到您的客户可以让主机在最初处于活动状态。  

    在这种情况下、对 ChargeCurrent 和 ChargeVoltage 寄存器进行编程。 还应根据客户应用的要求设置任何其他寄存器。 完成此操作后、禁用 ChargeOption0寄存器中的看门狗计时器。 请记住、当电池达到调节电压时、这不会禁用或终止充电。 这仍需要由主机控制。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的评论。

    如果电池达到调节电压时没有主机禁用或终止充电、电池充电器是否应将电池保持在特定水平、对吧? (充电电流将降至极低以维持电池)

    客户希望关闭主机、而且他们希望我们的充电器即使没有主机也能保持电池电量。

    谢谢。

    此致、

    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    请帮助检查禁用看门狗后、充电器可以通过 CC-CV 自动充电并在充满电后保持 CV?

    谢谢。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    没错。 如果看门狗计时器被禁用、充电器将保持电池上的 CV 电压电势、直到主机决定禁用充电。 如果发生任何故障、将 ChargeCurrent 寄存器重置为0mA、这是另一个情况。 但在一个完美状态中、在最大充电电压寄存器中设定的 CV 电压将保持不变。 此外、与任何标准 CC-CV 充电器一样、充电电流会在您充电时自动逐渐降低至非常低的值。  


    此致、

    Joel H