This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100专利问题

Guru**** 2537500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819040/lm66100-lm66100-patent-problem

器件型号:LM66100

LM66100 电路或相关专利是否侵犯了其他客户的疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户希望在启动后设计电源12V 主输出
    用于更换辅助电压的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、  

    感谢您与 E2E 联系!

    据我所知、LM66100不侵犯任何专利。 我是否可以问为什么这是一个问题?

    LM66100绝对最大额定值高达6V、因此该器件不能在12V 应用中工作。 您可以重新连接原理图吗?

    请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件、我们可以将此讨论脱机。

    谢谢、

    黄亚瑟