This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403-Q1:

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819123/tps60403-q1

器件型号:TPS60403-Q1

您好!

我计划将 TPS60403-Q1用作具有+2.5V 输入的电压逆变器。 最大负载电流为4mA。 我希望尽可能减小输出纹波电压(没有线性后置稳压器)。 因此、我计划设置 C (FLY)= C (OUT)= 10uF。 输出之后应连接一个 R = 10欧姆且 C = 10uF 的 RC 后置滤波器。 所有 CS 陶瓷多层器。 我的问题:C (FLY)或 C (OUT)是否有上限、如果有、这是什么?

谢谢、此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    根据数据表、输出电容器最大限制为100uF、C (OUT)和 C (FLY)可接受更大的值。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    理论上、您可以使用  任何大于10uF 的电容器、但我们不建议您这样做、因为我们无法保证它可以 用作我们的数据表。  为了最大限度地减少输出电压纹波,您可以根据  数据表中的 p16添加 LC 滤波器。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。