This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:省电模式下的行为

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817903/tps63020-behavior-in-power-save-mode

器件型号:TPS63020

大家好、

您能否详细解释节能模式下的行为? 这是我们期望的吗? 谢谢!

降压模式:特别是以绿色圆圈表示的 L2引脚的波形  

VIN= 5V、VIN= 3.3V、EVM 无负载。 CH1 = L2引脚、而 Ch3 = L1  

升压模式:尤其是绿圈中的 L1和 L2引脚的波形  

VIN= 3V、VIN= 3.3V、EVM 无负载。 CH1 = L2引脚、而 Ch3 = L1  

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们将对此进行检查、并尽快返回给您。

    使用哪种探头测量 L2节点?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    黄色的"C1"探针用于测量 L2节点。 谢谢!  

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    这种行为是预期的行为。  

    在 PFM 模式下、该器件会切换几个周期以增加输出电压。  一旦达到跳过比较器值、器件就会停止开关。 这意味着除降压侧的低侧开关(在 L1和 GND 之间)外、所有开关均为断开状态、该开关为闭合状态。

    在此状态下、电感器内部可能仍有一些电流。 L2引脚上的电压将立即上升、以便此开关的体二极管导通。 电感器中的电流将减小并稍微下冲至负值、以便低侧降压开关的体二极管导通。  

    此致、

    Julian