This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:温度收集值不一致

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818827/bq76940-temperature-collection-values-are-inconsistent

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的所有:

    最近、在测试中、我意外损坏了第一个板和 BQ76940、并重新焊接了新的同一个板。 我发现温度值一致且再次正常。

我没有使用 EVM、我在《bq76930和 bq76940评估模块用户指南》中参考了以下设计:

我的原理图如下:NTC 放置在 PCB 板侧、4700P 放置在 NTC 侧、两个 NTC 以相同的方式连接。

问:由于 BQ76940已经更改、我担心某些芯片的温度收集是否不一致?或者是我的硬件布线?还是需要添加温度校正代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    TSN 上的电容器不是必需的、但有助于稳定转换电压、如果热敏电阻安装在远程位置、则可以避免引脚上出现瞬变。  如果热敏电阻安装在远程位置、则应连接该热敏电阻、或者必须使用类似的下拉电阻进行电路板测试、以避免测试中出现 XREADY 条件。 电容器和热敏电阻在网络上安静的环境中的放置并不重要、但尤其是在热敏电阻处于远程时、您希望在热敏电阻或网络上拾取任何信号、然后在 IC 引脚之前到达电容器。

    使用同一热敏电阻电路时、报告的热敏电阻电压会因器件而异。  ADC 的转换会有一定的容差、转换电压来自3.3V CAPn 电压、通过一个10k 内部电阻器 RTS、该电阻器通过外部热敏电阻构成一个电阻分压器。   温度校准是一个很好的计划。