This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:运行模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818558/tps61194-q1-mode-of-operation

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

大家好、团队、

TPS61194根据负载情况以 DCM 断续导通模式和 CCM 连续导通模式运行。  

如何确定电感器值?

LDCM 小于 Lccm

如果负载电流较小、电感器值能否决定运行模式为 CCM 模式而不是轻负载 DCM 模式? 与 DCM 相比、CCM 模式有其自身的优势。

哪种运行模式更好?

请澄清。

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

     选择电感的原理通常是将纹波峰值电流设置为最大输入电流的大约20-40%。 这样、升压转换器将在重负载条件下以 CCM 模式工作、在极轻负载条件下以 DCM 模式工作。 对于该特定器件、建议的电感基于开关频率、如数据表中的表2所示。 从稳定性的角度来看、建议的电感是最佳的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    因此无法控制工作模式,它只取决于负载?

    电感值无法控制运行模式?

    在 CCM 模式下、电感器 DCM 值必须小于电感器值-这是如何实现的?

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    器件是以 DCM 还是 CCM 模式工作、取决于电流纹波和电感器电流的平均电流。 许多因素都会影响电流纹波和平均电流、包括电感、输入和输出电压以及 输出电流。 它是所有参数的组合结果。 通常、当使用较低的电感或在较轻的负载下工作时、升压转换器更有可能在 DCM 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirley。