This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LM61460支持100%占空比?

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818634/lm61460-lm61460-support-100-duty-cycle

器件型号:LM61460

您好、先生、  

LM61460支持100%占空比?  

请为我共享该器件吗?

客户规格

VIN=12V 至36V

Vout=12V

Iout=6A

占空比= 100%

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    TOFF-MIN 规格的典型值为70ns。 这意味着100%占空比是不可行的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢、

    Hugo