This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:Linux 4.x 内核的驱动程序

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818763/bq25601-drivers-for-linux-4-x-kernel

器件型号:BQ25601

团队、

客户正在为 BQ25601寻找 Linux 内核4.9驱动程序。
我检查了 Kernel.org、但它看起来不在内核4.x 的主线中

以下文章提到内核3.18:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/649723/2387111#2387111
网址为:https://github.com/tibms/kernel-3.18/tree/pmic/drivers/power
对于内核4.4、我看到了一个文件夹 BQ2560x:
github.com/.../power
-它只是一个开发分支吗? 或者是否已在实际硬件上测试/验证此驱动程序?
-此驱动程序是否支持其他4.x LTS 内核、如4.9和4.14、4.19?
TI 是否可以将其包含在主线内核 https://git.kernel.org/ 上?
-如果不是、4.9的主线中存在的 BQ25601的实际驱动程序最接近的是什么(请参阅 此处的列表)?
   bq2429x 驱动程序似乎未包含在主线中。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    我们有人对此进行研究。 我们很快会回来。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kernel-3.18中的 bq25601驱动程序已在客户的项目中进行验证、由于 power_supply 框架 API 的某些更改、kernel-4.4中的驱动程序代码与 kernel-3.18中的驱动程序代码进行了移植。

    该驱动程序应该可以与您提到的更高版本内核配合使用、因为我知道 power_supply 框架没有变化。 该代码是 QCOM 平台的良好参考、具有主线代码中通常不提供的一些功能、例如与电量监测计驱动器交互的 JEITA 充电控制。 等等。 您还可以修改此参考代码以符合您的要求。