This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:恒流稳压器的 LM25117 OVP 设置

Guru**** 2519830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818556/lm25117-q1-lm25117-ovp-setting-for-constant-current-regulator

器件型号:LM25117-Q1

大家好、团队、

客户询问 恒流稳压器的 OVP 设置。  
数据表中提供了以下原理图、并编写了"13.4V 时的 Hicupp 模式 OVP Trrigger "。  



我们如何根据输出电压、3.14k 欧姆、 332欧姆等计算13.4V 电压?

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki


  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎

    是的、该值根据 VCCDIS 的1.25V 上升阈值(VCC 禁用)从 VCCDIS 引脚上的电阻器计算得出。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki