This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:可调节电流源设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817643/tps92641-adjustable-current-source-design

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS92640

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望设计一个可调电流源、 电 流范围为100mA 至10A、  精度为1mA 至5mA。 他们已经尝试 过 TPS92641、但失败了。 请问可否就这类申请提供一些建议? 是否有更好的选择? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1mA/100mA = 1%精度

    5mA/10A = 0.05%精度

    为此、您需要非常精确的外部电路和电流感应。  我们没有这种精确的器件、但如果设计正确、其中一些器件可能具有外部电流感应和电流调节环路。  这种精度是否有原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    感谢您的回复、客户需要在产品中构建可调节电流源来测量一些关键参数。

     所有 LED 驱动器器件中的最佳精度是多少?有何意义? 请提供一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    TPS92640/TPS92641可能是一个不错的选择。  误差放大器输入偏移为+/- 600uA、最大输入设定点为2.54V/10 = 0.254V。

    精度取决于许多因素、例如温度范围、组件容差、输入电压范围、输出电压范围、开关频率 PCB 布线等

    例如、选择容差为+/- 1%的电流感应电阻器会将该误差添加到整体设定点。

    我想问您想要实现什么以及对如此精确的设定点的需求吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    非常感谢您的支持、客户需要如此精确的数据来完成电池和 BMS 板的测试功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    两种方法是使用 TPS92640/TPS92641等器件并精确测量输出电流。  如果它处于关闭状态、请使用调整将其设置到您想要的位置。

    另一种方法是将外部电路用作电流的控制环路。  这将关闭精确电流测量周围的环路并调整 TPS92640/TPS92641。

    这些值将仅与电流测量和相关电路一样精确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    明白了、非常感谢您的帮助