This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:数据表中的输出电容器选择

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818779/lm73606-q1-output-capacitor-selection-in-datasheet

器件型号:LM73606-Q1

尊敬的团队:

根据数据表中如下公式,如果我的条件是: r=0.118   f=2.2MHz   ∆Vout=0.02V Iout=6A     D’=11/16  Vin=16V,Vout=5V,L=2.2uH

根据公式 C=900uF,该值太大,对吧? 这个公式对吗? 您是否有一些文档介绍此公式的发展方式? 如果这个公式不正确、您能向我推荐一个正确的公式吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您的目标负载瞬态偏差非常低、为20mV、因此输出电容较大。 让我验证方程式、然后返回给您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的目标输出偏差太低。 通常、对于5V 输出、我们针对的是大约3-5%的瞬态、对于输出电容器选择、这大约是150mV 至250mV 的下冲。 一个2x22uF 或3x22uF 输出电容器将是一个很好的开始位置。

    谢谢

    -Arief