This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818219/lm73606-questions

器件型号:LM73606

(1) LM73606上的 NC 引脚是否从内部连接到 GND? 这个问题来自热设计注意事项。
(2) VCC 上2.2uF 的可接受范围是多少? 猜测它是由稳定性定义的、我想知道可以接受的减小值的范围。 (例如、注意直流偏置效应)
(3)当 Vout 意外地短接 GND 时、器件在上电序列期间是否受到安全保护? (预期工作断续模式、如数据表中的图64所示。)
(4)一个小问题、散热焊盘支架的"DAP"一词是什么?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    (3)是的。

    (4) DAP =芯片连接焊盘。

    我们  将很快跟进问题(1)和(2)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您对(3)和(4)的回答、Tim。

    您是否有(1)和(2)方面的进展?

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) NC 未连接到 IC 内部的任何元件

    2) 2)降额后的最小值为1uF。

    谢谢

    -Arief