This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615-Q1:LMR23615-Q1数据表

Guru**** 2514625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818581/lmr23615-q1-lmr23615-q1-datasheet

器件型号:LMR23615-Q1

大家好、团队成员。

我将浏览 LMR23615-Q1 数据表、但未了解如何计算出第20页上等式16、17的 IOL、IOH。

这里 显示了一个计算示例、但 未显示 IOL、IOH 的值。

请 告诉我如何计算 IOL、IOH?

谢谢、

Shin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    这些电流参数由用户根据负载瞬态要求指定、例如、0.5A 至`A 的负载阶跃使 IOH =`Ω.5A、IOL = 0.5A。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答。

    让我再问一个问题。

    退出17是否正确?

    我尝试在公式上进行计算、Cout 得到 的值非常大。

    此致、

    Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我的理解是、线上方的表达式应乘以 L。这实际上是一个能量存储方程、其中电感能量的变化全部传输到输出电容器、因此在负载关闭瞬态期间输出电压会增加。

    此致、

    Tim