This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:能否按照规格调整 TS 温度

Guru**** 2550710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816420/bq25895-can-ts-temperature-be-adjusted-in-the-specification

器件型号:BQ25895

尊敬的每个人:

           问题1:客户根据规范中的 RT1和 RT2设置电阻值、

                             但 TS 温度不能达到0~45℃。有时为5°C 至45℃C;有时为-5℃~40;为什么?

          ℃2:是否可以设置 TS 温度以增大温度范围、例如-5~50 μ H;

                            计算公式是否可以引用规格中的公式

谢谢!

 Tony

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    1.您是如何获得测试结果的? 测试条件是什么?

    2.是的、可以修改 TS 温度范围。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁;

               感谢 您的回复;

    1、如何修改 TS 温度范围;规格中有公式;更改冷热温度和

    计算相应的 RT1和 RT2? 请告诉我吗?

    2、测试条件、我需要 再次与客户核实。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    是的、用户可以 选择 自己 的高温和低温、而不是0C - 45C、然后使用 d/s 第23页上的方程来计算 RT1和 RT2。

    BQ2589x 计算工具(修订版 A)可从 获取。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

        感谢你的答复