This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:稳压器胜出#39;t 启动;需要相位裕度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818740/tps54625-regulator-won-t-start-up-need-phase-margin

器件型号:TPS54625

您好-

我们遇到了 TPS54625偶尔无法在现有电路中启动的问题。 我们在输入上的 dV/dT 比以前的设计更快、我们怀疑这个问题可能涉及过多的输出电容。

由于这是一种现有设计、我们希望尽量减少更改。 我们的设计最大电流为2A 时的输入电压为12V、输出电压为5V。 TPS54625上的输出电容超过300uF。  Webench 不会分析此器件的相位裕度、因此我们需要您的帮助。

是否可以让您的专家查看我们的原理图?  我们不想将其发布在论坛上、因此请通过 timothy.starr@avnet.com 向我发送电子邮件、我将使用.pdf 附件回复。

谢谢、此致、

-Tim Starr 代表 CS@SN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向您发送电子邮件以进行讨论。