Other Parts Discussed in Thread: TPS54625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54625 您好-
我们遇到了 TPS54625偶尔无法在现有电路中启动的问题。 我们在输入上的 dV/dT 比以前的设计更快、我们怀疑这个问题可能涉及过多的输出电容。
由于这是一种现有设计、我们希望尽量减少更改。 我们的设计最大电流为2A 时的输入电压为12V、输出电压为5V。 TPS54625上的输出电容超过300uF。 Webench 不会分析此器件的相位裕度、因此我们需要您的帮助。
是否可以让您的专家查看我们的原理图? 我们不想将其发布在论坛上、因此请通过 timothy.starr@avnet.com 向我发送电子邮件、我将使用.pdf 附件回复。
谢谢、此致、
-Tim Starr 代表 CS@SN