This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5170-Q1:LM5170 Mathcad 计算文件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817714/tina-spice-lm5170-q1-lm5170-mathcad-calculation-file

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5170

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

TI 是否发布 了 LM5170的 Mathcad 文件?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    支持此器件的专家已外出。 他们将在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您考虑使用 LM5170。  很抱歉、我们没有要共享的 LM5170的 Mathcad 文件。  如果您对使用 Lm5170进行设计有疑问、请参阅设计计算器、该计算器可在以下链接中找到、或联系我们获取帮助。  使用计算器时、请确保您可以按照数据表公式(14)更正 R (RAMP)选择。  另请注意、我们最近通过更正前一版本中的拼写错误来更新了 LM5170数据表、并在 EC 表中添加了一些新信息。  请查看。

    www.ti.com/.../snvc205

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi