This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:如果 PSE 发生故障、则向 PD 传输数据

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818885/tps23752-data-transmission-to-pd-if-pse-fails

器件型号:TPS23752

您好!

这可能是一个更常见的 PoE 问题。  

如果提供电源的以太网交换机出现故障(即不再提供48V 电压)、IEEE 规范中是否有任何规定表明以太网数据必须继续运行? 另一种说法是:如果我断开 PSE 的电源、是否还保证数据传输不受干扰?

我问的原因是、如果我有适配器的备用电源、而 PoE 的48V 电源发生故障、我甚至可以与现在由适配器供电的 TPS23752 (或其他 PD 设备)进行通信吗?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    从技术上讲、数据仍会持续显示(例如、您可以将开关连接到非 PoE 笔记本电脑)。 数据仍会传输到您的笔记本电脑(可以连接到网络/互联网)、但 PSE 不会为笔记本电脑供电。

    此致、

    达尔文