This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:与 EV2400通信

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883EVM, EV2400, BQSTUDIO, BQ25883, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818463/bq25883evm-to-talk-to-ev2400

器件型号:BQ25883EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ25881BQ25883BQ25882

团队、

请帮助 EV2400与 BQ25883EVM 评估模块通信。 目前客户体验如下:

《BQ25883EVM 评估模块用户指南》(SLUUC10–2019年2月)指示:

“在 EV2400连接到 PC 和 EVM 的情况下,启动 Battery Management Studio (bqStudio)。

选择充电器和 BQ25881评估软件。”

在另一个地方,用户指南指示:

“在 EV2400连接到 PC 和 EVM 的情况下,启动 Battery Management Studio (bqStudio)。

选择充电器和 BQ25883评估软件。”

 在我的 Windows PC 上安装了 BQSTUDIO 版本 v1.3.86.3后、BQSTUDIO 中没有列出 BQ25881或 BQ25883选项。

 

TI.com 上有一个 BQSTUDIO (v1.3.92.3)的较新的“仅用于测试目的”版本,但尝试运行此较新的测试版本时出现错误。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    客户是否看到 BQ25882的 bqz 文件? 他们也可以将此文件与 BQ25883 EVM 配合使用。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo、  

    每位客户:

    我想我现在已经准备好使用 bqStudio 了。   我正在验证我安装的 bqStudio 上的版本号、并发现我显然有一个较旧的软件版本。  我返回 TI.com 网站,重新下载并重新安装,现在我有与网站     v1.3.86匹配的版本号。

    该版本确实列出了一个 BQ25882选项、因此我将继续进行该操作。

    为了获得它的价值,我昨天下载的 zip 文件“sluc525v.zip”包含了这个较旧版本“BatteryManagementStudio-1.3.54.1_Build1-windows-installer.exe”。    今天的下载内容相同,“sluc525v.zip”包含此更新版本“BatteryManagementStudio-1.3.86_Build3-windows-installer.exe”

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    好的、感谢您的更新。 请告诉我 BQ25882的 bqz 文件是否因任何原因而不起作用。

    此致、

    Angelo