This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:通过 FB 引脚(RSP 引脚)上的电流 DAC 进行输出电压调节

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817570/tps543b20-adjust-output-voltage-with-current-dac-injects-on-fb-pin-rsp-pin

器件型号:TPS543B20

各位专家、您好!

客户希望使用 TPS543B20来实现可调输出电压应用。 他们想知道他们是否可以使用电流 DAC 在 FB 引脚上注入电流、并想确认这种方法是否可行。 此外、他们还想知道如何将电压从0.6V 调整到超过1.1V、因为超过1.1V 的电压需要使用电阻器、低于1.1V 的电压需要使用 VSEL。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    VSEL 引脚设置内部基准电压。  除此之外、您还可以使用电阻分压器。  理论上、只要使用电阻分压器、就应该能够将电流注入 RSP 节点。  不过、我们尚未使用 TPS543B20进行过试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复! TPS543B20是否存在任何限制、这将导致我们无法在 RSP 引脚上注入电流? 我们需要确认是否对注入行为有任何副作用。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    只要您使用正确的电阻分压器网络、就不会出现任何问题。