This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62748:最大电感

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62748, TPS62840, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818490/tps62748-maximum-inductance

器件型号:TPS62748
主题中讨论的其他器件:TPS62740TPS62840TPS62175

您好!

 对于 TPS62748、与建议的最大电感为3.3uH 的 TPS62740等其他器件相比、电感没有限制。 TPS62748的最大电感是多少? 我想尽可能增大该值、以降低输出纹波。

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    允许的电感(及其范围)如表3所示。

    您的纹波目标/规格是什么?  此参考设计展示了在直流/直流转换器之后使用 LDO 实现低纹波的常见方法: http://www.ti.com/tool/TIDA-01566

    此外、请确保查看我们的全新60nA 降压、TPS62840。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我们需要获得低于1mVp-p 的纹波、并要求使用电池电压范围低至~2.0V 的3V 纽扣电池供电。IQ 要求最大500nA。 最大电流峰值低于100mA。 使用 TPS62740或 TPS62748之后的附加 LC 滤波器、如果降压转换器可以处理后 LC 滤波器、则应该可以实现这一点。 但是、输出纹波很大程度上取决于降压电感器、因此我们希望将其增大到最大值。

    我们已为新型 TPS62840订购了评估硬件、但我们不知道可用性和时间安排、因为该降压转换器尚未发布。

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    在什么频率下、您需要小于1mV 的纹波?  为了获得良好的效率、所有这些器件将处于脉冲频率较低的省电模式。

    由于 LDO 在低频下具有非常高的 PSRR、因此上述 TIDA 实际上针对这种情况进行了优化。  您可以在设计指南中看到波形-所有纹波都远低于1mV。

    您的输出电压是多少?

    TPS62840即将完全发布。  它完全在网络上、并提供样片和 EVM。  如果您需要它、请告诉我。  如果您的负载非常轻(正如我预期的那样)、它将延长您的电池寿命。

    感谢您订购 EVM 并试用这些 EVM。  您应该将主电感器保持为2.2uH、但可以添加第二个滤波器。  考虑到 PFM 中的低频、我不确定它会有多有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压为1.8V。我们具有以下纹波规格:

    10kHz:18.7mVpp

    100kHz:2.6mVpp

    1-10 MHz:< 1 mVpp

    >100MHz:< 3mVpp

    仅当电流超过5mA 左右时才需要这些电流。

    对于 TPS62740 EVK、在将电感器尺寸增加到3.3uH 并添加一个后置 LC 滤波器(带阻尼)后、HF 纹波(~14MHz)低于1mVp-p 有一些较低的频率纹波可能会引起关注。 我们将研究是否可以在不添加 LDO 的情况下实现足够低的纹波。

    输出电压图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。  您的第二个滤波器似乎可以满足您的规格?

    TPS62175 D/S 中的公式3显示了单脉冲 PFM 系统(如 DCS-Control)的 PFM 频率位置。  这可以估算基频在您的条件下的位置。

    如果您有兴趣、下面是一篇有关设计这些第二级滤波器的技术文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/01/18/design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications

    最后、对于 TPS6274x、请确保在第一个电感器之后而不是第二个滤波器之后连接 Vout 引脚。  这将在第二个滤波器上提供一些负载调节、但这不应是您的低电流问题。