This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:LMZ30604

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, LMZ30604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818729/lmz30604-lmz30604

器件型号:LMZ30604
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04

您好!  

在我们的电源序列发生器电路中、我们将 SN74LVC1G04缓冲器的输出连接到 LMZ30604的 INH/UVLO 引脚。  

数据表中有以下注释:"使用漏极开路或集电极开路输出逻辑控制 INH 功能。"

如果我们可以使用 SN74LVC1G04输出来控制 LMZ30604、请告知我们。  

谢谢、此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajaram、

    这是重复的线程。 请参阅此 E2E 帖子以获取答案:

    此致、

    Jimmy