This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:SN74LVC1G04缓冲器至 LMZ30604的 INH/UVLO 引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, LMZ30604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818787/lmz30604-sn74lvc1g04-buffer-to-inh-uvlo-pin-of-lmz30604

器件型号:LMZ30604
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04

在客户电源序列发生器电路中、它们将 SN74LVC1G04缓冲器的输出连接到 LMZ30604的 INH/UVLO 引脚。  

数据表中有以下注释:"使用漏极开路或集电极开路输出逻辑控制 INH 功能。"

如果我们可以使用 SN74LVC1G04输出来控制 LMZ30604、请告知我们。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    是的、使用逆变器可以控制 LMZ30604的 INH/UVLO。 逆变器应防止器件处于三态。

    我注意到、您和 Rajaram 创建了多个 E2E 帖子、我认为他们是您的支持者。 只是想让您知道、我将关闭其他重复的线程。

    此致、

    Jimmy