This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:化学 ID 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818714/bq40z50-r1-chemical-id-question

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

我的客户遇到以下问题、需要您的帮助。

上传 GPC 数据后、官方网站回复报告如下:

Chemistry ID 选择工具、rev = 2.47  

当前时基故障中使用的配置:  
ProcessingType=2.  
NumCellSeries=4  
ElapsedTimeColumn=0  
VoltageColumn=2  
CurrentColumn=3  
TemperatureColumn=1  

最佳化学 ID:2487最佳化学 ID 最大 偏差,%:1.08  



所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%  

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
2487 1.08 0.54
1976 1.27 0.35
2407 1.29 0.91
245 1.37 0.52
1982 1.39 0.53
2286 1.39 0.27
231 1.44 0.62
221 1.46 0.74
218 1.46 0.69
2102 1.47 0.27
1301 1.48 1.15
1741 1.48 0.51
1323 1.53 0.28
1331 1.53 0.7
1340 1.54 1.12
2442 1.57 0.35
2405 1.57 0.8
261 1.58 0.55
1991 1.61 0.4
1954 1.64 0.45
227 1.64 0.47
2127 1.71 0.24
1325 1.73 0.36
253 1.76 0.39
297 1.77 1.16
2047 1.77 0.29
206 1.77 1.56
2053 1.78 0.75
234 1.79 0.8
239 1.8 0.32
252 1.84 1.11
2078 1.86 1.44
2151 1.87 0.24
1332 1.89 0.81
1352 1.89 1.21
3596 1.9 0.75
1314 1.9 0.43
2048 1.91 0.35
2188 1.95 0.45
2309 1.95 1.49
2135 1.96 0.46
212 1.97 1.97
2126 1.98 0.86
1996年2月1.48日
295 2.03 0.59
1653 2.03 1.02
2051 2.04 1.13
201 2.06 0.33
2094 2.06 0.84
2091 2.07 1.69
230 2.11 1.83
1351 2.12 1.65
2148 2.14 0.42
2106 2.16 0.59
1253 2.19 0.41
269 2.22 0.45
257 2.23 0.54
1647 2.25 0.85
2302 2.27 0.45
242 2.27 0.39
2079 2.31 0.44
265 2.32 1.19.
1267 2.38 0.78
2077 2.41 1.51
286 2.45 0.54
1975 2.49 0.85
225 2.58 0.34
275 2.59 1.89
2138 2.65 0.88
2131 2.66 0.26
2065 2.7 0.77
2082 2.76 0.4
1282 2.87 0.96
263 2.98 0.51

最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。  


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID  


器件/系列#1  
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 9.26
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 11.92
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 27.49
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 36.78
最佳通用 ID 3142  
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。  


器件/系列#2  
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
354 bq27621:(Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 11.92
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 13.76
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 19.06
最佳通用 ID 354  
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。  


器件/系列3  
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 9.26
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 11.96
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 19.06
最佳通用 ID 3142  
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。

客户想知道如何找到2487的化学 ID?  他已将化学 ID 更新为最新版本--- bqStudio Chemistry Updater (修订版 FF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    GPC 工具可进行曲线拟合和计算化合物上的平均失调误差、从而得出最接近客户曲线的最佳 ID。