This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3879:NC (PIN2)对地短路(引脚3)是否正常?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816850/lp3879-is-it-normal-that-nc-pin2-short-to-gnd-pin3

器件型号:LP3879

大家好、

客户发现、对于一些新的 LP3879器件、PIN2和引脚3短接在一起。

4在30个中发现了此问题。 它仅针对 芯片进行了测试。

这是正常的吗?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    引脚2用于封装后测试、不应由客户随时驱动。  请提供输入电压、输出电压、输出电压/关断和输出电流的范围、以便我们帮助进行调试。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据客户反馈、故障芯片没有输出。

    只是为了确认这2个引脚之间的极低阻抗是否正常、仅用于芯片测试。

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    我打算在工作台上看看、但我们目前没有 LP3879。 正如 Ryan 提到的、引脚2用于编程、必须保持悬空。 这可能与客户发现的故障直接相关、也可能与之无关。  

    为了帮助确定故障原因、我们需要更详细地了解客户导致故障的测试。 如果您可以要求他们为我们提供可能与故障相关的示波器截图、那将非常有帮助。  

    此致、  

    Jason Song