This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压器的控制模式拓扑和输出阻抗

Guru**** 2999030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LMZ31710, LMZ31506, TPS51200, TPS74901, TPS54020, TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816182/control-mode-topolgy-and-output-impedance-of-regulators

主题中讨论的其他器件:LMZ31520、 LMZ31710、 LMZ31506、 TPS51200、 TPS74901、 TPS54020、 TPS54622

您好!

对于以下六个稳压器中的每一个:
(a) LMZ31520
(b) LMZ31710
(C) LMZ31506
(D) TPS51200
(e) TL1963
(f) TPS74901

我们需要明确以下两个方面:

[1]稳压器的控制模式是什么
-电压模式
-电流模式(仿真电流、平均电流)
自适应恒定导通时间(DCAP、DCAP2、DCAP3、DCAP+)
-DCS 控制系统

[2]在哪里可以得到状态空间平均模型? 瞬态模型不能帮助我获得稳压器的输出阻抗曲线、这是 PDN 设计中非常重要的参数。

谢谢、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我是一名电源模块应用工程师、因此我只能回答稳压器(A、B 和 C)的问题。

    • LMZ31520 (DCAP)
    • LMZ31710 (峰值电流模式)
    • LMZ31506 (峰值电流模式)

    对于该模型、产品文件夹和公众仅提供瞬态模型(Spice 和 PSpice)。 我认为我们没有可用的平均模型。 对于其他器件、DDR 稳压器和 LDO、我建议单独发布 E2E 帖子、以便相应的工程师可以及时(通常在24小时内)回答您的问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak 您好!

    以下是有关 LMZ 器件的一些注释。

    控制模式

    LMZ31520 = DCAP

    LMZ31710 =电流模式

    LMZ31506 =电流模式

    2.不幸的是,我不相信这些 LMZ 器件有一个状态空间平均模型。

    您拥有的列表涵盖多个产品线。 我的同事将通过其他设备的信息进行回复。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy 和 Denislav、您好!

    我观察到 、TI 大多没有状态空间平均模型。 它们是否很难提取?

    TI 是否有任何可帮助我们测量此类集成电源模块输出阻抗的应用手册?

    谢谢、  

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 通常、TI 产品文件夹仅具有瞬态模型。 我正在尝试与建模团队联系、以查看此器件是否有任何可用的平均模型供公众使用。

    我找到了一 个应用手册 、该手册可能有助于计算输出阻抗。 这仍需要电源模块的平均模型来开始提取数据以进行关联。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的努力。

    如果您能找到普通模型、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    您可以从电源模块内部 IC 的平均模型开始、以大致了解输出阻抗。

    • LMZ31710 (IC:TPS54020)
    • LMZ31506 (IC:TPS54622)

    每个 IC 的产品文件夹中的"设计和开发"下提供了平均模型

    此致、

    Jimmy