请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我的客户使用 BQ40Z80来校准电池电压。 0XF081的电压数据很难理解。
例如,电芯1电压为3958mV, 校准后,客户读取 F081数据为 0x5379。 他们想知道 电压值3598mV 是否等于0x5379。 如果是, 这将执行哪种计算过程? 如果不是,如何解决问题,继续进行校准?
正在等待您的回复。
谢谢
星号