This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:4.7uF // 0.01uF 的 BPCAP 去耦是否可接受?

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818499/ucd90120a-is-bpcap-decoupling-of-4-7-uf-0-01-uf-acceptable

器件型号:UCD90120A

您好!

UCD90120A 数据表建议 BPCAP 上的去耦电容为1uF 电容器与0.01uF 电容器并联。

为了整合 BOM、我想将1uF 更改为4.7uF (仍然是 MLCC)、并保持0.01 uF 不变。

这是可以接受的吗?

我想确保使用较大电容时内部稳压器不存在任何稳定性问题。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    BPCAP 上的外部电容器用于滤除高频/低频噪声。 原始设计团队建议使用当前的1uF + 0.01uF。  

    我们还没有看到有人在 BPCap 上使用超过2.2uF 的电容器。  

    我们会要求遵循该准则。

    此致

    Yihe