请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 您好!
UCD90120A 数据表建议 BPCAP 上的去耦电容为1uF 电容器与0.01uF 电容器并联。
为了整合 BOM、我想将1uF 更改为4.7uF (仍然是 MLCC)、并保持0.01 uF 不变。
这是可以接受的吗?
我想确保使用较大电容时内部稳压器不存在任何稳定性问题。
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.